结果:找到"医疗器械 机械加工 机箱机柜",相关内容1000条
- 外六角螺栓和内六角螺栓怎么选择?
- 外六角螺栓和内六角螺栓都是大家比较常用的,从外表看两者也有着比较明显的区别。如下图所示。那这两种平时应该怎么选用呢?从成本考虑,内六角螺栓的头部制造成本高于外六角螺栓,据分析同规格外六角螺栓只有内六角螺栓成本的一半左右;如果需要拧紧力矩大(轴向力大),使用外六角螺栓,因为其螺栓头底部的接触面积更大,注意外六角垫圈面系列螺栓承载面比内六角小;当螺栓较长又需要全螺纹时,选择外六角螺栓,因为内六角螺栓很长时很少有全螺纹的;如果需要用在有铰制孔的场合,选用外六角螺栓,因为铰制孔螺栓一般都是外六角的;如希望占用空间小,可沉头(沉入工件中,齐平美观),选用内六角螺栓。综上,优先选择外六角螺栓,必要时选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:02:00
- 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
- 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 电机 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
- 【机械加工】螺栓拧紧力矩的简易计算方法
- 手头没有资料可查询时,我应该用多大的扭矩拧紧螺栓,相信是很多人想要了解的,下面和大家介绍一个精度尚可且简便的估算方法。计算公式:T=KxDxP其中:T为拧紧力矩;D为螺纹公称直径;P为预紧力;K为拧紧系数。预紧力计算公式:P=(0.75~0.9)*σs*As;其中前面系数对可拆连接取0.75,不可拆连接取0.9。一般我们取可拆连接。σs为螺栓屈服强度;As为螺栓截面积,粗略计算可取As=πD^2/4。拧紧系数K和很多因素有关,计算起来比较复杂,可参考下表。即便如此记起来也困难,为方便考虑到一般螺栓拧紧面都是机加工面、近无润滑状态,所以我们一般可取0.12~0.15。经过简化后的拧紧力矩计算公...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 机械加工 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:51:00
- 【知识科普】医疗器械在机械制作方面有什么要求?
- 医疗器械使用不锈钢材质制作,我们经常看到本色的机箱外壳,更有人认为本色机箱外壳是没有经过表面处理的,这是错误的理解。本色机箱外壳是经过表面处理才能够有这样的光泽的。医疗器械的着色方法有五种:化学氧化着色发、电化学氧化着色法、例子沉积氧化物着色法、高温氧化着色法;气相理解着色法。机箱外壳表面处理工艺不但美化了机箱机柜的外观,还延长了机箱机柜的使用寿命。对于色彩的选择也是非常讲究的,比如:黑色、白色、灰色称之上国际流行色,冷色调一方面对设备本身有好处,另一方面对使用者也有隔离辐射的作用。随着技术逐渐成熟,我们可以最大限度的保持机箱外壳的漆面寿命。冷色调可以使操作者操持清醒的头脑冷色调可以让使用内...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 医疗器械 机械加工 机箱机柜 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-12 17:43:00
- 机械设计中的公差介绍
- 公差,对于许多非专业人士来说,可能是一个相对陌生的概念。然而,它在工业生产和制造领域中却有着至关重要的地位。公差是指产品或零部件在制造过程中,允许实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的变化范围。合理的公差设计可以确保产品的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。本文将探讨公差的基本概念、影响因素、计算方法和应用场景,以及一个具体的案例分析。一、公差的基本定义公差根据其定义可分为公差范围和公差带宽。公差范围是指实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的最大和最小允许偏差。而公差带宽则是指公差带的宽度,即实际尺寸或特性值在标准尺寸或标准特性的上下限之间的变化范围。此外,公差值是用来表示实际尺...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械加工 公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 10:02:00
- 各类机加工方式所能达到的精度&粗糙度
- 在日常设计中,关于各类加工方式和不同精度/粗糙度的对应关系,总是不能完全记住。例如一个件要冲压制作,但是不知道能不能达到设计精度。当然,最方便的办法是问供应商,但是问完供应商,也不太清楚供应商是做的精度/粗糙度是超过行业标准还是低于行业标准。所以搜集了资料,加上日常工作经验,整理了下面2个表格,供日常查看。第一个表格是加工方式——尺寸精度的对应表;各类机加工方式所能达到尺寸精度第二个表格是加工方式——粗糙度的对应表各类加工方式所能达到的粗糙度等级这个就没有经济等级,都是可达到的等级。分别列了从Ra0.008-Ra100的表面情况、应用举例和对应的工艺。关注嘉立创CNC公众号,带您了解更多机械...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械设计 产品结构设计 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 14:14:00
- 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
- 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械制造 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
- 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
- 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
- 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个
- 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个机械工作每天会接触很多指标,但是天天挂在嘴上的指标,辛苦一个月,师傅们到手发现薪资里,废品率就扣一大笔费用,于是师傅纷纷跳槽。很多人不理解为啥会扣这么多费用,明明没有做报废多少产品,凭啥?今天给大家讲讲这些数据都是如何计算出来的,看完就明白了!1、废品率定义:该百分比由废品材料费用除以总生产成本或由废品总数量除以产品总生产数量得到。目的:用作结果度量,来确定过程是否按照规范化进行零件生产和装配。公式:废品率%=(废品的材料金额/总生产成本)×100%或(废品总数量/产品总生产数量)×100%。相关术语废品材料金额:是废品所使用的材料的价值。总生产成本:...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:41:00
- 机械零件加工变形的原因及其改进探究
- 机械零件加工变形的原因及其改进探究机械加工性能不仅和企业的利益相关,还和安全性相关,在给企业带来经济效益的同时,还可以有效降低安全事故发生的概率。因此,在零件加工过程中避免零件的变形显得尤为重要。操作人员需要考虑各种因素都,并在加工过程中采取相应的措施预防变形的发生,以便使成品的零件能够正常使用。为了达到这个目标,有必要分析零件加工中出现变形现象的原因,对零件变形问题找出可靠措施,以期为现代化企业战略目标的实现打下坚实基础。1分析机械零件加工中变形的原因1.1内力作用导致零件加工精度改变车床加工时,通常是利用向心力的作用,用车床的三爪或者四爪卡盘,把零件卡紧,然后对机械零件进行加工。同时,为...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械零件加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-18 20:36:00
返回